This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:BQ24090

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749205/bq24090-bq24090

器件型号:BQ24090

GoodMorning、我使用的是 BQ24090、我知道它有2个状态引脚:PG 和 CHG、它们的引脚非常清晰。

但是、为了检测电池损坏、是否可以匹配有关电池充电失败的一些信息?

例如: VIN 为5V (PG)、BQ24090开始为电池充电(CHG)->当引脚 CHG 更改状态后、BQ24090停止充电->我可以检查输入电压是否始终为5V、我测量电池电量->如果电池已充满电、则电池已充满电 还可以、但如果电平不好、电池可能会损坏。

如果要检测电池损坏或我松开了一些详细信息、这是否是一个好的解决方案? 当然、我无法估算电池寿命、但仅在电池损坏时才估算。

或者、对于此功能、您是否建议使用 TI 的另一个 IC?

感谢您的支持。

此致。

Giuseppe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、

    您确定电池损坏的方法是有效的。 我建议也检查 TS 引脚电压。 我们的其他充电器都无法检测损坏的电池。