This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118部件的温度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725528/lm25118-temperature-for-surrouding-parts-of-lm25118

器件型号:LM25118

尊敬的先生/女士:

我在设计中使用了 LM25118、输出= 12V、1.6A 、输入= 10V 至14V。

在运行条件下、我发现2个二极管的温度约为92°C、

2 MOSFET 约为82°C 、 10uH 扼流圈约为76°C

用于 MOSFET 的部件: Vds = 60V, ID = 61A,Rds = 11.3m Ω。

用于二极管的部件:VR = 40V, IF = 5A

用于线圈的部件: 额定电流= 7.5A, Rdc = 12.4m Ω。

请帮助了解我是否使用的周围器件的规格较低、以满足此应用的要求。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Lee Peng Kiat、

    感谢您使用 LM25118。 散热问题可能是由于冷却不足以及接收到的器件封装不正确造成的。 对于二极管、它们应该是肖特基二极管或超快开关二极管。 由于反向恢复缓慢、常规二极管可能具有更多的损耗。
    对于 MOSFET、Qg 可能较高、从而导致更高的开关损耗。 对于您的应用、您不需要60V FET。 20V FET 将具有足够的额定电压、并且 Qg 可能比60V FET 小得多。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、

    我的应用中的两个二极管都是肖特基二极管。

    但二极管温度为92°C

    两个二极管:Vds = 40V, ID =4A

    是因为电流额定值吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的封装是什么?  二极管损耗基本上是导通损耗。  您可以通过将流经二极管和 VF 的平均电流增加一倍来计算功率耗散、并查看封装是否能够处理该损耗。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    使用的封装二极管为 SOD128。
    二极管可处理的最大功率耗散为750mW。
    IF = 1.6A 且 VF = 390mW。
    因此实际功耗= 624mW
    二极管的额定电流是足够的?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Lee Peng Kiat、

    如果您的负载电流仅为1.6A、则二极管 SOD128应该正常。 您可以放大阴极焊盘尺寸以帮助散热。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    谢谢