This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线性充电器低 Vdo

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ24203, BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749300/linear-charger-low-vdo

主题中讨论的其他器件:BQ24090BQ24203BQ24010

正在寻找  4.1V 锂离子电池充电器

  • 工作温度:-20至+85c
  • 无 NTC 温度反馈
  • 充电电流:200mA
  • 低压降、小于100mV
  • VIN=4.25V
  • 低成本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    TI 有一款较早的充电器 BQ24203和 BQ24010,电池充电电压为4.1V,但压降可能高达500mV/500mA*200mA =200mV。 其他具有较低 Rdson 的较新线性充电器具有固定的 VBATREG=4.2V。 但是、任何具有 JEITA TS 功能的充电器、如 BQ24090、都会在 JEITA 暖状态下自动将充电电压降低至~4.05V。 您可以使用 TS 上的电阻器欺骗充电器降低调节点。 遗憾的是、BQ24090的压降与旧器件大致相同、为200mV。