This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C44:SLUA274A

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746655/ucc38c44-slua274a

器件型号:UCC38C44

我正在研究 SLUA274A 中的变压器设计、并在匝数比从5.6增加到6 后获得不同的 Dmax、即0.419而不是0.347??

有人可以确认这一点吗?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    这是文档中的错误、还是您根据应用手册进行的计算中的错误?

    您能否分享您的应用程序详细信息、以便我们了解错误的位置?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我将这些公式放入 Excel 中、以便在对照 SLUA274A 检查它们是否正确后、可以轻松获取设计所需的值。

    我用这个公式 Dmax= k/(1+k)、在将匝数比舍入到一个整数(k=N*Vout/Vin)后获得新的 Dmax。

    我确信问题出在我身上、只是看不到。

    谢谢
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您是否希望发布 Excel 文件、我可以用一双全新的双眼来运行它。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Design-Equations.xlsxCan我向您发送了该文件的电子邮件吗?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve

    我假设您要设计一个以 CCM 模式运行的反激式、因为此数据表中的公式仅对 CCM 模式下的反激式有效? 此外、您使用哪些 TI 器件型号进行设计、这将有助于识别其他设计配套资料。

    将变压器匝数比从1.2舍入到1时、您会在关断期间增加反射的输出电压。

    K 的 Fromula 基于反射输出电压(VOUT x N)、然后用于计算新的 DMAX。 现在我在应用手册中找不到 K 的公式你能告诉我它来自哪里吗?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我使用 K 来简化 Dmax 的求解、如果您输入与应用手册相同的数字、我将得到不同的 Dmax。

    e2e.ti.com/.../6064.Design-Equations.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    下面是我要设计的内容:

    一个 PSR 隔离式(2500Vac)反激

    输入: 3 PHAS_ 375Vac 至600Vac
    输出: 275V 直流、60W

    您是否考虑了 IC 和良好的应用手册来帮助进行设计?

    谢谢
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们的 PSR 反激式器 件可在 www.ti.com/.../overview.html 上的此处查看、请选择控制方法"电流"以查看我们的 PSR 器件、我认为这是选择工具中的错误。 我已请求解决此问题。

    我还将向您介绍我们的中低功率团队、他们支持我们的 PSR 反激式设计、但他们总部位于美国、周一将回到办公室。

    请注意、PSR 设计是 DCM、因此设计公式与 CCM 不同。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢 Peter。
    Steve