This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118的 Rsense

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729177/lm25118-rsense-for-lm25118

器件型号:LM25118

尊敬的先生/女士:

我是否可以知道 LM25118需要使用0.015欧姆电阻器的额定功率大小?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您是指 EVM 上的 R6吗? 它是一个2W 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    我可以对该电阻器使用较小的额定功率吗?

    如果是,该电阻器的最小额定功率是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    电流感应电阻器的额定功率与流经 MOSFET 的电流有关、也可以说取决于负载电流额定值。 您的应用的负载电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    负载电流为3A、与您的评估板相同。

    即使使用此负载电流、R Sense 的额定功率也可能小于2W。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您可以使用1W 额定功率电流感应电阻器。 适当的布局有利于电流感应电阻器的温升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    我可以为此电阻使用0.5W 吗?

    因为我认为我们在该应用中不需要1W。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    不适合0.5W。
    当<vout, the controller works at buck-boost mode. 为 如果 VIN 达到最小值5V、则流经感应电阻器的 rms 电流将约为7A 至8A。 它的功率损耗可以是7*7*0.015=0.74W。 这就是该电阻器额定功率不能小于1W 的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack Liu、

    感谢您的解释。
    在这种情况下,如果 Vin = 5V,则2二极管电流将为7A ~ 8A?
    2个 MOSFET 和电感器所需的实际额定电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    请参阅用户指南www.ti.com/.../snva614b.pdf 第8页上的 BOM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    BOM 中2个二极管和2个 MOSFET 的额定电流高于实际应用所需的电流。

    这就是为什么我要询问这些器件的实际电流额定值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    对于 MOSFET,在最低输入电压条件下,输入平均电流为36W/(5V*effi)=8.5A。 均方根电流也将接近8-9A。 考虑到较差的工作条件、例如高环境温度、选择了 SI7148DP。 对于二极管、工程师通常会确保电流额定值具有足够的裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    我可以将10A 用于循环二极管(D3)吗?

    评估板使用 D3 = 20A 且 D2 (整流二极管)= 10A。

    根据您在5V 时的计算结果、平均电流约为8 ~ 9A、  

    D3可以更改为10A、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    是的、您可以选择额定电流为10A 的肖特基二极管。 但请确保它具有足够的电压裕量。 该二极管上的最大电压是最大输入电压。 保守的设计至少会使标称二极管额定值加倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    非常感谢您的建议。

    请注意、

    Lee PK