This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:OUT 引脚上的大电解电容器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749313/bq24074-big-electrolytic-capacitor-on-out-pin

器件型号:BQ24074

您好 TI 社区!

我希望它能快速轻松... ;)如果在 OUT 引脚上放置了大(4700uF 或更大)电解电容器、那么 bq24074 (稳定性等)是否有危险?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomasz、

    电解电容器通常具有高 ESR。 该 ESR 和高电容形成低频小信号零点、可能导致反馈环路不稳定。 TI 尚未使用高 ESR 电解电容器测试充电器。 您可以移除电池并强制输出快速瞬态负载(1A/us)、然后在示波器上测量 OUT 处的电压振铃、从而快速测试 CV 环路稳定性。 如果在最高或最低预期环境温度下出现大量振铃、则可能会出现不稳定的情况。 您可以通过更换电池或仿真电池来测试 CC 环路稳定性、使充电电流达到最大值、并从低于 SysMin 的电压开始、然后升高到高于 SysMin、从而在高于和低于 SysMin 的转换期间监控电池充电电流是否出现振铃。 我还建议在高温和低温条件下执行此测试。