This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:查看 LM5025A PCB 布局以实现更佳的 EMC 稳健性(浪涌测试)

Guru**** 1168880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746902/lm5025a-review-lm5025a-pcb-layout-for-better-emc-robust-surge-test

器件型号:LM5025A

大家好、

我的客户正在一个关键项目中使用我们的 LM5025A、并使用有源钳位正向拓扑。 这是客户和客户的一个关键项目、希望 TI 能帮助回顾 PCB (原理图之前已经过验证)以帮助通过浪涌测试(在 L、N 和 L&N 上进行4.4KV 共模浪涌测试)。 下面是它们的原理图和 PCB 布局(AD 格式):

e2e.ti.com/.../LM5025A-Active-clamp-forward.pdf

e2e.ti.com/.../LM5025A-Active-clamp-forward-PCB.zip

如果可能、您可以帮助查看 LM5025A 器件的 PCB、请提供一些帮助通过浪涌测试的建议、非常感谢!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    您将原理图文件作为 pdf 格式附加、并将 PCB 文件作为 Altium 文件附加。 因此很难将原理图节点与 PCB 布线相关联。
    您能否使用原理图添加 Altium 项目文件、以便我可以交叉参考这两个工程图?

    谢谢
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的快速回答、很抱歉、因为它太大、所以我只向您发送 PCB 文件。
    我将在明天从客户那里收到整个项目、谢谢!

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请查找附带的项目文件以供审核、非常感谢您对此案例的支持!

    e2e.ti.com/.../LM5025A-Forward.zip

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    感谢您发送 PCB 文件。 当我尝试打开 Altium 时、Altium 会崩溃、因此我将尝试根据 PCB 文件和原理图 pdf 提供一些建议。
    L、N 和接地之间的线路浪涌将在隔离栅上施加高电压、需要设计 PCB 以使该高电压远离任何可能造成损坏的低电压敏感电路。 以下是一些需要注意的方面:
    (1) LM5025A 使用的正向变压器需要具有电介质额定值、以便能够承受这种浪涌。
    (2)从初级侧到接地的共模电容器应尽可能靠近输入和输出连接器。 这可确保高电压浪涌绕过电源模块或跳过电源模块。
    (3)用于反馈(U7)的光耦合器以及 U7周围的 PCB 走线和引脚应尽可能通过直接走线与相关组件隔离。
    (4)对于高 dV/dT 信号、接地回路应短接低阻抗走线。
    (5)低电平控制型 AGND 信号应直接连接在一起、高电流信号应具有单独的 GND、并通过单点连接从 AGND 到 GND。
    (6)正向变压器应缠绕、以最大限度减小初级到次级电容。 我认为初级侧和次级侧之间的屏蔽将有助于最大限度地减少此处发生故障的机会。 此外、将具有磁通带的变压器磁芯接地将防止磁芯悬空至高电压。 这也有助于降低 EMI。

    希望这对您有所帮助。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的支持! 很抱歉给您带来不便、您无法打开并链接 sch 和 PCB 文件。

    请找到以下项目文件、您可以将其打开并链接至 sch 和 PCB、 感谢您对此客户布局的建议、谢谢!  

    e2e.ti.com/.../LM5025A-test_2D00_2018_2D00_11_2D00_19.rar

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    提醒一下、当您单击 AD 中的 sch 文件时、您可能需要等待一段时间、很抱歉给您带来不便和支持!

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    我尝试打开原理图文件、但 Altium 每次都崩溃。
    很抱歉、我的评论将仅限于我之前的回复中突出显示的项目。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    等待了很长时间后、我能够打开 PCB 和原理图
    布局看起来很好、我唯一能看到的问题是具有正向 FET 的散热器是浮动的。
    出于 EMI 目的、应将其连接到初级侧回路。
    其余的布局遵循我在上述帖子中尝试描述的准则。

    希望这对您有所帮助
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    非常感谢您查看布局! 不确定您能否更清楚地描述散热器如何连接到初级侧回路(也许您可以帮助从原理图中显示更多详细信息、对此我不太清楚)。 另一方面、正如您提到的、这是为了优化 EMI。 不确定这是否也有助于浪涌测试、因为噪声会注入电路板?

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    他们所需要的只是在 PCB 上钻一个孔、并将一个金属螺钉从 PCB 驱动到散热器中。
    螺钉头需要与连接到初级侧回路的 PCB 布线进行电气接触。
    这意味着散热器是电接地的。
    这是一个非常标准的程序、我无法更好地描述。
    我对 PCB 布局没有其他意见
    此致
    John