This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:TPS22976的正常发布日期

Guru**** 2383240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732030/tps22976-about-normal-distribution-date-of-tps22976

器件型号:TPS22976
你好。
我们的客户正在考虑使用以下 TPS22976。
因此、我们的客户希望达到正常的开通时间分配日期。
您有此日期吗?
此致
Yurie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurie、  

    感谢您与 E2E 联系!

    遗憾的是、TPS22976的时序最终取决于运行条件和负载开关周围的外部组件。 根据输出负载电阻、偏置电压和输入电压、开关的上升时间可能会有所不同。

    您可以使用 TPS22976数据表第22页的压摆率公式来估算 TPS22976的上升时间。 找到压摆率后、您可以使用以下近似公式计算 Trise 时间:Trise = Vout * SR * 0.8

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢你的答复。

    请告诉我您教授的仪式。 (Trise = Vout * SR * 0.8)

    在消除电容器的变化后、该公式的精度是多少?
    精度不会偏离±50%、不是吗?

    此致

    Yurie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurie、  

    此公式 (trise = Vout * SR * 0.8) 取决于压摆率 SR 的计算精度。 如果您查看我们的应用手册" 负载开关基础知识"的第8页、您会发现我们在所有负载开关上使用相同的(trise = Vout * SR * 0.8)方程。 因此、精度取决于您确定的压摆率值。

    要计算压摆率、我建议使用 TPS22976数据表第22页的公式、如上所述。 精度不会偏离 ±50%、我们通过在特性数据中获取多个器件之间的多个数据点来找到该公式。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢你的答复。

    在 TPS22976数据表的第22页上、有一个 SR (压摆率)表达式、而不是一个 Trise (trise = Vout * SR * 0.8)表达式。
    Trise = SR * Vin:它是否匹配?
    Trise = Vin * 0.42 * CT + 66:它是否匹配?
    表达式"trise = Vout * SR * 0.8"和"trise = Vin×0.42×CT + 66"是否组合在一起?
    在这种情况下、什么是0.42和66?

    是否有有关该器件精度的文档?

    此致、

    Yurie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurie、  

    表达式/公式无法组合、压摆率是 器件导通时输出电源轨斜升至输入电源轨的速率。 Trise 是  指输出电源轨从输入电源轨的10%变为90%所需的时间。

    由于 trise 计算为10-90%之间的时间、因此 trise = SR * VOUT * 0.8来自此处。 因此,我将遵循以下步骤:  

    1. SR = 0.42 * CT + 66
    2. Trise = SR * VOUT * 0.8

    从器件收集特性数据后、将计算0.42和66值。 在我们收集各种情况下的 Trise 信息后、我们使用该公式估算 SR。 该公式不是系统中的确切值、但它将提供良好的近似值。  

    计算器件精确导通时间的最佳方法是获取 TPS22976的评估模块并计算导通时间。 请注意、如果负载电阻、输入电流或负载电阻不同、该值可能与数据表中的值不同。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢您的善意。
    我知道。

    此致

    Yurie