This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PoE PD 控制器:TPS23753A 和 TPS23753之间有何区别?

Guru**** 2514315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749331/faq-poe-pd-controllers-what-is-the-difference-between-tps23753a-and-tps23753

器件型号:TPS23753

大家好、

我想检查哪种情况、TPS23753无法替代 TPS23753A。

我在第一页看到了 ESD。 但不知道如何理解它。

您能不能帮助您更详细地描述它?以及如何说服客户使用 TPS23753替代 TPS23753A?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    TPS23753A 在功能和参数方面与 TPS23753等效。 但是、与 TPS23753相比、TPS23753A 具有增强的 ESD 抗扰度、并且成本得到了更大的优化。 因此、TPS23753A 通常用于替代 TPS23753。

    谢谢、
    Brett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    我的客户使用以前的 A 版本、如何说服他们改为非 A 版本。 我仍然无法完全理解 ESD 抗扰度的含义。 请帮您解释更多信息吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、我们建议在所有情况下都使用"A"版本、因为 TPS23753A 提高了软故障抗扰度。  否则、这两个选项之间没有功能或参数差异。  发布 TPS23753A 是为了避免 TPS23753 (非 A)在系统级 ESD 事件期间可能会出现毛刺脉冲关闭(软故障)的问题。

    额外的 ESD 抗扰度是 IC...nothing 引脚输出内部的电路。 对于最初设计该解决方案、对其性能感到满意且无需对"A"进行资格认证的客户、我们会保持非 A 版本处于活动状态。

    否则、我们始终向新客户推荐"A"版本。

    感谢您对 PoE 产品的本地支持、