This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:是否可以使 PSEL 引脚悬空?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749459/bq25601-can-left-psel-pin-float

器件型号:BQ25601

尊敬的专家

我的客户在低电池模式下遇到一些充电问题、需要在插入 VBUS 时将设计 PSEL 从高电流500mA 拉至低电流2A。

但该项目状态 接近 MP 级、无法在 PSEL 引脚上添加低电阻。

那么、我们是否可以将 PSEL 引脚悬空并使其处于2A 模式?

我有 测试 EVM、 当我悬空 PSEL 引脚时、它看起来始终为2A。

感谢 法官和帮助!

BR

Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    数据表未指示 PSEL 上有一个下拉电阻器。 大多数 IC 的 PSEL 引脚不会浮动高电平;但是、对于所有 IC、PSEL 在所有工作条件下都保持浮动、因此我无法保证这种行为。