This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:设计审查

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748908/tps62823-design-review

器件型号:TPS62823

您好!

我的设计使用三个 TPS62823DLCR

一个用于1.8V 输出、两个用于1.0V 输出

每个电压需要大约2A 的电流

下面是我所做的设计、原理图和布局(每个电压的设计相同):

我针对我的电压(这里是1.8V)做了一个计划、并通过将这些计划连接到我的电源计划1.8W 和内层的接地计划来连接我的所有接地

我只是稍微担心它可能达到的温度、如果它不会在我的电路板中产生一个热点

如果您看到任何“我的利益”,请随时告诉我:)

非常感谢!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    原理图遵循 DS 建议、只需确保输入端具有3uF 的有效电容。
    在布局方面、组件放置对我来说看起来很好。 我想您有不同信号的多边形平面、但在图片上不是很清楚、您能否重新发布更好的图片?
    我还建议在器件下方和输出电容器的接地端放置过孔、以获得更好的热性能。

    您加载配置文件的内容是什么?
    您的工作环境温度是多少?
    您的最终应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复

    我的输入电容器为4.7uF

    下面是我的布局的新图片、其中添加了通孔、并且多边形平面更清晰

    我的负载在1.0V 时最大为2.7A、在1.8V 时最大为1.5A (这是一个信号重定时器)

    环境温度可能约为40-50°C

    再次感谢您的帮助

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Thomas 重新发布布局、它遵循 DS 建议
    为了进一步优化热性能、我建议在输出电容器接地附近添加通孔、如数据表 www.ti.com/.../tps62823.pdf 的图49所示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成! ^^μ A

    感谢您的帮助!