This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:TPS61085

Guru**** 2541810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085, TPS55340, TPS61087, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728008/tps61085-tps61085

器件型号:TPS61085
主题中讨论的其他器件: TPS55340TPS61087TPS61175

您好、先生、

这是印度孟买的 Gaurav Kothari。

我们正在制造完全由电池供电的电子锁(1.5V x 4 AA 碱性 Duracell 电池)。 现在我的问题是、在我们的当前设计中、我们使用的是一个单独的锁定机制。 因此、当被焊接时、我们得到大约1V 的压降、其中控制器有时会由于欠压而停止响应。

例如、当电池电压为5V 且被焊接时、电压会下降至1V、并且由于欠压(当前为4V)、控制器停止响应。 因为控制器在4.5V 至5.5V 的电压范围内工作。

因此、现在我们计划使用 TPS61085、无论电池电压是多少、我们都可以获得5V 的恒定输出电压。 因此我们的电路将类似于电池--> TPS61085电路-->微控制器电路。

因此、如果我在电池和微控制器电路之间串联添加 TPS61085、即使焊接已激活、它也会将控制器电压保持在5V 恒定。 电流消耗约为2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果 您使用 TPS61085、 请确保 Vo 至少比 Vin 高0.5V、因为这是最低 Ton 要求。 您在此应用中的输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电源电压来自1.5V x 4 AA 碱性电池、大约为6.4V 至3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    因此、Vin 大于 vo、因此如果您需要5V 固定输出电压、TPS61085就不适用。 您需要使用降压/升压转换器或 SEPIC 转换器来实现该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能为东2安培负载建议任何相同的 IC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    建议在 SEPIC 拓扑中使用 TPS55340。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我们已经完成了该 IC 的规格和设计。 此 IC 的成本相当高、即使额定输出电流也约为4A。 我们最初的负载电流为2.5A、因此在这种情况下、该 IC 适用于我们的设计。 但我们再次尝试降低或电路的功耗。 因此、我们几乎不需要800mA 的电流。 因此、在这种情况下、使用该 IC 并不可靠。 您能不能建议使用任何能够支持大约1A 负载电流的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您需要知道负载电流是多少。 如果您可以确保负载电流低于1A、则 TPS61085仍然适用。  但是、如果负载电流高于2A、则必须使用 TPS61087或 TPS55340。 您应该选择 Sepic 拓扑、而不是 Boost 拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    但最初您告诉我、对于 TPS61085、 如果 您使用 TPS61085、 请确保 Vo 至少比 Vin 高0.5V、因为这是最低 Ton 要求。  

    因为我使用4节 AA 电池通过3V 至6V 可变电源为系统供电。 我需要 Vo=5V 固定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    问得非常好。 您需要使用 Sepic 拓扑而不是 Boost 拓扑。 对于 Sepic、Vin 可以高于或低于 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您能不能向我推荐一些用于 SEPIC 拓扑的 IC。
    I 最大负载电流为1安培。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS61175-SEPIC-Design.pdfHi先生,

    请查看随附的设计表。 它使用 TPS61175、但也适用于 TPS61085/TPS61087。 概念是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我认为该 IC 可以解决我们的问题。 但浏览了数据表、但找不到适用于 SEPIC 拓扑的任何应用电路。 有没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们也没有。 我们在 SEPIC 原理图中只有 TPS61175。 我们可以为  您绘制原理图。 但您需要构建一个板来对其进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是...

    请为我提供 TPS61175 IC 的 SEPIC 拓扑的电路图。 我将设计 PCB 并在我们的一侧进行测试。

    请确保电路适用于3V 至6.5V 范围内的输入电压、并且输出电压=固定5V。 此外、请提供该器的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    我将在两天内将原理图发送给您。 是否确定要使用 TPS61175?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我相信我们将使用 TPS61175 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    根据计算结果、我发现 TPS61175的峰值开关电流不足以满足应用需求。  在此应用中、使用3.3uH 耦合电感器时的峰值开关电流将高达5.3A。 因此建议您选择 TPS55340。 TPS55340的成本与 TPS61175几乎相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有其他问题、请关闭该帖子并使用正确的器件型号打开新帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61175的峰值电流约为3安培、这对于我们的应用来说绰绰有余。 我们的最大电流耗散不超过2安培

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您的输出电流为2A。 这意味着峰值电感器电流高于2A。

    对于 SEPIC 转换器、峰值开关电流为 IL1+IL2、因此考虑到转换效率、峰值开关电流高于5A。  您需要 根据峰值开关电流选择 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉...

    但没有得到您的意见、我应该使用什么 IC。 您建议的 IC 是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请选择 TPS55340。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。

    我们肯定会使用 TPS55340。 首先、我将根据您发送给我的图纸准备一份电路图、并将其转发给您、请您仔细阅读并告知我电路图是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sepic-Converter.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 TPS55340的电路图。 请检查并告知我情况是否正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您没有提到 R2的值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R2可以是28.7k。 如果您对 TPS55340有其他疑问、请打开新帖子。 让我们结束这篇文章、因为主题是 TPS61085、这会使其他客户感到困惑。