This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:具有低阻抗反馈分压器的 TPS62120稳定性

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749497/tps62120-tps62120-stability-with-low-impedance-feedback-divider

器件型号:TPS62120

各位同事、

您能否告诉我、如何计算低阻抗反馈分压器的 CFF 值? 数据表示例用于计算非常高的电阻器(大约500KOhm)。

而我的客户使用10k 和2k 电阻器来获得更好的噪声(EMI)稳定性。 输出电压为3.6V、输出为陶瓷电容器20uF (负载为20mA)。

该电容和反馈分压器的最佳 CFF 值是多少?

谢谢、Mike