This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612在有源钳位正向 SR 中工作

Guru**** 2567015 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, PMP8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749494/ucc24612-ucc24612-work-in-active-clamp-forward-sr

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: PMP8861

UCC24612在有源钳位正向 SR 中工作、

我能否提供参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 UCC24612。

    您可以在有源钳位正向拓扑中使用 UCC24612、需要注意的是 SR 控制器的开关频率。 如果您增大频率、则应在正向拓扑中将 UCC24612用于小于100kHz 的频率。关断速度可能会成为影响器件功率损耗的问题。 在正向拓扑中、输出电感器中始终存在一些电流、有时该电流会足够大、以防止转换器从续流状态转换到供电状态时关闭 SR-FET (关断阈值为-10mV)。 这可能会导致过冲、从而损坏 SR-FET。

    我建议使用自驱动 SR-FET 或栅极驱动变压器、这是正向拓扑的更好选择。 下面是 PMP8861、这是一个很好的起点。

    此致、

    区域