This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:轻负载噪声

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746478/tlv62568-light-load-noise

器件型号:TLV62568

尊敬的专家:

TLV62568在轻负载条件下面临噪声问题。

我能否将输出电感器增加到高达10uH、并将 CFF 与 RFB_TOP 并联? 我想避免器件进入省电模式。

我们是否有与 TLV62568 SOT-23 (5)引脚相同的 FCCM 器件? 100mA 输出电流能力已经足够好了。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    您可以使用此器件的 TLV62568A 版本、它始终处于强制 PWM 模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    感谢您的反馈。 但需要 P2P、TLV62568A 没有 SOT-23 (5)封装。

    我们是否有其他解决方案、即 FPWM 和与 TLV62568引脚相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种解决方案是添加虚拟负载以避免器件进入 PSM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    我尝试将输出电感器值增加到10uH。 它可以避免控制器在轻负载条件下进入 PFM。

    如果在该系统中设计10uH 输出电感器、是否存在任何风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    该转换器不能在10uH 电感器下运行、这意味着在10uH 电感器下运行时不会进行验证以评估风险。 我不建议这样做。

    我建议使用虚拟负载来避免进入 PSM 模式、或使用 TLV62568A、该器件与 SOT563封装中的 TLV62568引脚兼容