This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3827-1:UC3827-1

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3827-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745480/uc3827-1-uc3827-1

器件型号:UC3827-1

亲爱的先生。

我正在使用 UC3827-1控制器、用于高压 PSU。

在试验电路板级、我发现降压级引脚2的输出信号具有大约6-7%的最小占空比和一个最大值 97%的占空比。

低端让我感到困惑、我的问题就是:芯片是这样正常的、它从7%占空比开始、而不是一直到1%、 或者我应该继续寻找一个原因。

我已经尝试试验了两个个性化芯片、它们表现出相同的行为。

电源是绕过良好的12V

通过将引脚7连接到引脚9、并将引脚8接地、可对电流感应放大器进行被动处理。

电流误差放大器通过将引脚13、引脚12接地至 Vref 强制为低电平、从 Vref、斜升至引脚5的 PWM 基准电压直接来自引脚18 (CT)

我制作了一个短视频、其中蓝色表示引脚5的斜坡电压、黄色表示 PWN 降压输出电压@引脚2、而青色表示仿真电压误差信号。 您可以在此处查看:

我希望这是有道理的、期待您的建议。

加油打气、Finn Hammer

https://youtu.be/PxXMn-YGQ4s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Finn、
    我以前没有使用过此器件、但希望我能为您提供一些有助于您进行故障排除的建议。
    UC3827-1降压输出级依赖于一个自举技术、此技术为引脚 V+和 SRC 之间的储能电容器充电。
    降压驱动器输出降压会为该电容器充电、您需要确保在最低电压下 V+上有足够的存储电压来为降压开关提供栅极驱动。 TI 已发布了有关如何根据负载和开关频率来调整此自举电容器的应用手册。 如果您搜索"高侧驱动器自举电容器要求"、您可以找到这些要点
    我想您这里没有足够的电容。
    您可以通过断开降压开关或增大 V+、SRC 上的电容来轻松测试这一点。
    UC3827-1是一款较旧的双极器件、看起来您的最小脉冲宽度大约为1us
    双极器件的速度比 CMOS 器件(UCCxxxx 器件型号)慢,但您仍应看到几百纳秒的最小脉冲宽度。

    最小占空比是否会导致设计问题,例如电源的开/关断续或输出电压过高?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的回答。

    我很熟悉自举方法、即向高侧开关提供高于电源轨的栅极电压、我确信该电容器的大小不是问题的原因。 我1µF 一个1 μ F 陶瓷电容器。

    将电源电压从12V 提高到16V (20V 是绝对最大值 根据频谱表)、占空比确实降低了3-4%、相当于700nS 左右、我想我可以忍受这种情况(我有没有选择)。

    但是、我对一个只有"某种"表现的芯片感到警惕。 例如、计时电容器应在0.5V 和3.5V 之间进行切换/切换。 我的样本只会在放电至0.5V 之前将计时电容器充电至2.7V。  奇怪...

    加油打气、Finn Hammer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Finn:
    感谢您对该器件的深入分析以及对其性能的高照明。
    我将关闭此帖子、因为我相信没有新信息。
    如果您有任何进一步的观察、请打开一个新帖子。

    谢谢
    John