This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:TPS51285B 损坏 LDO3引脚。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748664/tps51285b-tps51285b-damage-ldo3-pin

器件型号:TPS51285B

尊敬的:

 TPS51285B 损坏 LDO3引脚、引脚仅连接 EN1、串联连接10k 电阻、损坏率 为1%、以下为 SCH、如果建议您解决此问题?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xianwei、  

    我无法打开原理图。 您可以重新上传吗? 为什么要将 LDO3引脚与 EN1连接? 它将启用 EN1、对吧?  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

      LDO3引脚启用 EN1、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xianwei、
    没问题。
    请通过电子邮件向我发送原理图(edwin-zang@ti.com)

    BRS、
    Edwin。