This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:如果未使用一个3V3电源轨、则连接引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749317/tps2363-pin-connection-if-one-3v3-rail-is-not-used

器件型号:TPS2363

大家好、团队、

我的客户对 TPS2363有一个问题。

如果未使用一个3V3电源轨热插拔、如何连接如下所示的相关引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    TPS2363的每个通道都独立运行。 因此、即使您将未使用通道的引脚悬空、它们也不会影响其他通道的运行。

    如果您要强制关闭通道、您可以将 SH33A 连接到3.3V、将 SL33A 连接到 GND 以创建快速阈值条件、从而在内部将栅极拉低。

    如果您不想同时使用通道 A 或通道 B 的12V 和3.3V、则可以分别将 A/B 拉低。 如果使用 SMBus 控制、您可以选择通过 CNTRLA (02h)或  CNTRLB (03h)禁用通道。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

    此致、

    Praveen