This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:它可以运行16x16 RGB LED 吗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955, TLC59582, TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749224/tlc5955-can-it-run-16x16-rgb-led

器件型号:TLC5955
主题中讨论的其他器件: TLC59582TLC59581

大家好、我不确定此 TLC5955是否适用于16x16 RGB LED。

此项目需要多少 TLC5955?  如果只需要一个寄存器、哪个寄存器适合运行行?

如果我决定使用32x32 RGB LED、那么2 个 TLC5955就足够了?  请提供建议。

Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Searn、

    一个 TLC5955可支持16x16 RGB LED、其中48个通道用于 R/G/B、16条扫描线。

    为了获得良好的性能、我建议使用 TLC59582。

    如果使用32x32 RGB LED、我建议使用 TLC59581

    谢谢!

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    谢谢