This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:简单充电器

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731468/bq25700a-as-a-simple-charger

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我们尝试将 bq25700A 用作简单的充电器、而不是电源监控器。

即、我们没有任何系统(处理器或任何其他系统)从 BQ25700A 输出获取功率、也没有从电池获取功率。

我们如何将 V_sys_min 设置为0V、以便 bq25700A 在无电池充电时不进行任何电源转换?

感谢你的帮助。
此致。
Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthieu、

    该器件是智能充电器、因此需要处理器对此器件进行编程、否则会有许多功能受限。

    如果您不希望充电器在适配器插入期间将输入电源转换为系统、那么我建议您将 ILIM_HIZ 引脚(PIN6)接地、以强制充电器进入 HIZ 模式。
     
    希望以上说明可以解决您的问题。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的回答。

    您可能误解了我写的"简单充电器":我不是指"独立"充电器。 我们有一个用于编程充电电压和充电电流的 MCU、以及所有其他强制参数。

    实际上、我们可以将 bq25700A 编程到 Hi-Z 模式、甚至在低功耗模式(CHARGE_OPON_0寄存器的位15)下也是如此。

    但我的问题是:最小可编程系统电压是多少、即 Bat PMosfet 源极的电压?

    具有 EV2400的 bqStudio 中的 HUI 具有"0V"字段、但 bq25700A 似乎不接受该值:写入后读取返回4096mV 作为最小系统电压!

    您能确认吗?

    谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthieu、

    感谢您向我澄清信息。

    实际上、BQ25700A 应感测 VSYS 引脚以进行系统电压调节。 从我们的电气参数表中、VSYS 应控制低至1.024V。

    那么、您能否按照以下测试条件来评估您的电路板? 一种情况是电池、另一种情况是没有电池。

    谢谢