This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:采用微控制器的控制引脚配置

Guru**** 2391585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749427/tps2549-q1-control-pin-configuration-with-microcontroller

器件型号:TPS2549-Q1

您好!

我想知道我是否可以使用微控制器来控制 CTLx 引脚、而不是对其进行硬接线?

我想以这样的方式配置此器件、使其能够灵活地检测插入器件

例如,当用户出于回放目的插入 USB 闪存驱动器时,DP_OUT 和 DM_OUT 将指示 MCU 将 CTLx 设置为 CDP/SDP

而当需要使用2.1A 进行充电时、MCU 会将其配置为 DCP 并停止传输数据

该器件是否能够执行此操作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Eng LIH Khaw,

    当然、您可以使用微控制器来控制 CTLx 引脚以设置充电模式。 问题将是如何检测器件类别。

    此致、
    Bob