This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:未对电池充电。

Guru**** 2545140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730651/bq24100-not-charging-battery

器件型号:BQ24100

大家好!

我有疑问。

当输入电压为+5V 时、电池不会充电
当输入电压低于+5V 时、电池会充电。

我从数据表中获取原理图(仅计算 SET1和 SET2引脚上的电阻器(1.5A 电流))、但它不起作用。

我的方案:

V INPUT = 5V。 仅一节18650电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否评估了 bq24100官方 EVM? 您是否能够使 EVM 适合您的电池? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我没有 EVM。 但我使用官方数据表中的原理图。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否遵循了 bq241xx 用户指南(www.ti.com/.../bq24100evm)中描述的测试设置和测试程序
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我有几个问题:

    1.当电源电压(高于+0.3V 电池电压)并将电压增加至16V 时,必须连接电池?

    2.增加电压的步骤?

    也许我不理解什么。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在插入电池之前或之后、输入电压可能会上升。 当电池不存在时、输出(BAT 引脚电压)在 VOREG 和 GND 之间切换、直到插入电池。 插入电池后、输出(BAT 引脚电压)等于电池电压。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的第8.3.16节"电池检测"。
    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试通过电源适配器提供输入电源(用于为手机充电(5V、2A))。 电池有电荷、但当电池上的电压为4.1V 时、没有电荷。 问题可能出在哪呢?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    充电器输出和电池之间是否有监测计或保护 IC? 或者电池是否具有内置电量监测计/保护器?

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在充电器输出和电池之间不使用任何 IC。 我认为电池没有内置保护器(因为这是 Sanyo 生产的廉价电池)。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当电池上的电压为4.1V 且没有充电时,BAT 引脚和 SNS 引脚电压是多少?

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。