This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:TLC5941:XERR 始终输出低电平

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747885/tlc5941-tlc5941-xerr-is-always-output-low

器件型号:TLC5941

TLC5941:共16路输出,只使用15路输出,在这个 XERR 引脚上添加了一个外部上拉电阻,但 XERR 始终输出低电平。 然后 、我尝试设置 XLAT 引脚。 当 XLAT 为高电平时、XERR 始终输出高电平。我不知道发生了什么错误。 程序错误还是硬件错误? 我现在不知道该怎么做、下面是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为您的设计中有一个断开的引脚、并且器件具有 LOD 功能、当检测到开路 LED 时、该功能会将 XERR 引脚拉至 GND。

    请参阅数据表第13页。

    此外、它还需要器件序列的下降沿、例如 TH1。 如果没有下降沿、 器件的通道可以打开、并且 无法检测到 LOD、因此 XERR 将保持高电平。

    如果您有任何疑虑、请告诉我、谢谢!

    此致!

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我使用飞线将输出接地、并且在 XERR 引脚中添加了一个外部上拉电阻、然后更改了程序。 空白部分为低电平。 将 XLAT 拉高、然后拉低、但 XERR 始终输出高电平。您能告诉我如何设置硬件和软件吗? 请。  此外、我没有找到与我设置的页面不同的页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正如您所描述的那样、请参阅数据表的图13进行双次检查。
    您是否已发送未连接信道的数据? 因为 LOD 仅在通道开启时生效。

    此致!
    肖恩。