This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:触发器件关闭的故障条件

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748643/tps2553-the-fault-condition-to-trigger-device-turn-off

器件型号:TPS2553

大家好、

我的客户在其应用中使用 TPS2553。 现在他们对我们的 TPS2553有疑问、它何时会关闭、然后重试打开?

如数据表 图4所示。 满载至短路瞬态响应、如 图6所示。 空载至短路瞬态响应、由于短路而导致关断、 如图8所示。 无 Ω 至1 μ s 瞬态响应、该器件只需进入电流限制模式而不会关断。 那么、问题是什么情况会触发关闭并重试? 输出电流电平还是电流斜升压摆率? 感谢你的帮助。

BRS、

王斌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Binbin Wang、

    加热会导致器件关闭并重试。 这就是我们所说的"热循环"。

    以下是数据表中的详细说明:

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。 我很好奇、当施加输出短路时、器件会立即关断、这是否由热关断触发? 需要您对此发表意见。 谢谢。

    BRS、

    Bibin Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Binbin、

    这不应由热关断触发。 施加输出短路时、将有大电流流经内部 FET。 这种高电流会触发 FET 关断。 然后器件启用并开始热循环、此时由热触发。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    有道理。 我们是否有将触发 FET 关断的典型电流值? 客户需要知道这一点。 感谢你的帮助。

    BRS、

    王斌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Binin、

    没有典型值、我们既没有仿真数据、也没有基准测试数据。 这是一个高于电流限制值的值。

    您的客户为什么要知道此值? 该值会影响他们的应用?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    它们需要该值、因为它们希望避免在某些情况下关闭。 因此、他们需要知道将触发器件关闭的典型电流值。

    BRS、
    王斌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果您的客户不希望 FET 在短路期间关闭、请让他们降低峰值电流。 正如我说过的、我们没有典型值、您可以让他们在工作台上尝试。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢。

    BRS、
    王斌