This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775:LM2775和 LM2775-Q1之间的差异

Guru**** 2547820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775, LM2775-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732776/lm2775-difference-between-lm2775-and-lm2775-q1

器件型号:LM2775

这两个器件之间有何区别? 我应该知道 LM2775是否存在问题? 我提出这一问题是因为 LM2775似乎仍然可用、但"直到库存结束"(Farnell)和 LM2775-Q1似乎还不可用。

此芯片完全满足我的需求:在3.6V 电池供电时、以 à 几百 mA 的电流提供5V 电压。 是否有更好的选择或其他选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Retokid、

    感谢您的关注。 它们是相同的设计、但后者(-Q 版本)是通过汽车认证的版本、很快就会发布(我想在本周或下周发布)。 您可以从 TI store 获取 Q 版本的预量产样片、经销商应在其发布后将其库存。 关于商业版(LM2775)、我检查了经销商(Arrow、DigiKey、Mouser 和 Newark)、他们都有库存。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释!