This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80是最新的 srec 文件

Guru**** 2547830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732011/bq40z80-bq40z80-the-latest-srec-file

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

各位专家:

            能否帮助您共享 bq40z80最新的 srec 文件?

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可从 EVM 上的 bq40z80读取预览.srec。  由于这是 FW 的初始版本、因此我们尚未在 Web 上发布.srec。  如果需要、我希望有一个更新的.srec、我可以在下周发送它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve:
    感谢您的回复,请下周分享,或者您是否会上传到网络?
    我还可以在 Web ~上下载它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve:
    您能否帮助共享 EVM 上的当前版本 srec?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将.srec 的生产版本加载到 Web 上。 如果您有 EVM 并希望恢复为默认设置、则可以在连接 bq40z80的情况下打开 bqStudio、打开"Data Memory"选项卡、然后选择"Import Defaults"。 然后、您可以使用"Firmware"选项卡保存此.srec、并选择"Read srec from device"。