This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:数据表中 R_DS (on)的温度条件

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732477/csd19536ktt-temperature-condition-for-r_ds-on-in-the-datasheet

器件型号:CSD19536KTT

您好!

 数据表中存在如下所示的 R_DS (on) speficication。

对于此规格、没有有关此参数的温度条件的说明。
从下图7中、我想 上述 R_DS (on)规格 是在 Tc=25C 条件下得出的。
由于 上表中的典型值与下图7中 Tc=25C 时的值相同(Vgs=6V 时为2.2m Ω、Vgs=10V 时为2m Ω)。
那么、我的问题是 上表中的此 R_DS (on)规格是否具有 TC = 25C 条件?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Obata San、

    感谢您提出问题。

    在出现此规范的数据表第3页,在第5.1节电气特性下的页面顶部,它指出了该表中所有参数的热条件,它说:“TA=25°C,除非另有说明”。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的回复。

     

    但是、在 VGS=6V 时该 R_DS (on)的情况下、电流为100A。

    因此,让我们使用这些值计算 Tj。

     

    100 (a)^2 * 2.8 (m Ω)= 28W。

    由于 R_Theta_JA=62 C/W、Tj =28*62=1736C!

     

    不管用。

     

    正如我在前面提到过的、图7使用的是 TC、而不是 Ta。

    因此、我认为它应该处于 Tc=25C 的条件下。

    这是否被认为是错误的?

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Obata San、

    在数据表中,电阻额定值 Ta 假定为 Tj。 这是因为器件的测试非常快、因此电阻测试不会使器件升温。 这是使用瞬态热阻抗曲线的地方。
    正确的是、如果应用中的器件热阻确实为62摄氏度/瓦、则100A 将超过最大 Tj。 与任何功率 FET 一样、您在任何应用中可以消耗的电流量都取决于热环境和器件电阻。
    因此、对于数据表中的电阻额定值、您可以假设 Ta= Tj = 25摄氏度。