This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:在正常运行期间在输出电压输出范围内

Guru**** 2580345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747970/tps2549-q1-on-the-vout-output-range-during-normal-operation

器件型号:TPS2549-Q1

请告诉我正常运行期间的输出电压范围。

此外、即使输入电压为5V 或更低、输出电压是否为5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在正常运行期间、内部功率 FET 完全导通、RDS_ON 为~47m Ω。 因此 Vout= Vin- 47m Ω*输出电流。

    当输入电压为5V 且负载= 0A 时、输出电压为5V。 当输入电压为5V 且负载= 3A 时、输出电压= 4.859。

    如果您的充电电缆较长、则充电电缆在负载较高时会出现压降。 TPS2549-Q1具有电缆补偿功能、您可以使用 TPS2549-Q1补偿电缆压降。 有关详细信息、请参阅数据表。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压大于5V (例如、如果电压为6 ~6.5V)、输出电压是否为5V?
    此外,请告诉我原则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、输出不会是5V、因为这是 OUT 和 IN 之间的电源开关、而不是 BUCK。 正如我之前告诉过的,Vout= Vin- RDS*Iout。
    当电流不受限制时、FET 完全导通、RDS (on)为47m Ω、因此我认为您可以使用"Vin-47m Ω* Iout"来计算 Vout。
    当电流受限时、FET 将在饱和区工作、Vout =受限电流*负载。

    例如、
    1.输入电压=6V、负载=3欧姆,您将有限电流设置为2.5A,负载电流<有限电流,输出电压将为6V-47m Ω*2A。
    输入电压=6V、负载=3欧姆、您将有限电流设置为1.5A、负载电流>有限电流、输出电压将为3欧姆*1.5A。