This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:LED 指示灯不工作

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24080, BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731140/bq21040-led-indicator-not-working

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件:BQ24040bq24080BQ24010

大家好、团队、

我的客户注意到、当向电池提供电流时、CHG 和 OUT 之间的 LED 不亮。 因此、当器件充电时、内部 FET 看起来不会接地。

他们正在尝试使用此引脚直接指示充电状态。

连接如下

1 TS–无连接

2输出 -电池的 VCC

3通道–LED–电阻–VCC USB

4 ISET–680 Ω 至接地

5 GND–GND

6 VIN- VCC USB 去耦

 

在 TS 上添加了10k

  • 然后充电 LED 工作正常
  • 已在另一个板上尝试、充电时 LED 指示灯不亮

 

此外、它们手动循环 TS 引脚、使 CHG 引脚变为低电平并点亮 LED。 遗憾的是、它无法可靠地开启、因此他们希望了解我们是否可以提供一些指导、以了解可能发生的情况。

此致、

Javier Palomo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq24040 CHG 引脚是唯一的指示器、它被设计成在第一次快速充电过程中激活、再充电不会被指示。 循环输入电源将重启器件、CHG 将再次激活
    另一个要查看的器件是 bq24010和 bq24080系列器件、它们具有两个状态引脚、用于指示更多充电器模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、  

    感谢您对这个问题的快速回答。  

    我与工程师一起评估 bq24010 或 bq24080是否 更符合他们的要求。  

    此致

    日文