This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:用于实现 ORing 和电流共享的并行应用

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749405/tps43060-parallel-application-to-implement-oring-and-current-sharing

器件型号:TPS43060

您好专家、

我的客户对 TPS43060并行应用有疑问。 它们具有两个电源、并希望为一个12V 系统实现两个功率级。 他们想知道我们是否可以使用 TPS43060来实现两个功率级/ORing 应用(在 DCM 中使用高侧 MOSFET 体二极管)/电流平衡。 请就此问题提供帮助? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    TPS43060是同步升压器件、如果输出直接连接在一起、恐怕会有反向电流。 我建议在每个器件的输出端添加一个肖特基二极管。

    12V 系统的输出功率是多少? PSU1和 PSU2中是否有任何序列?