This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:READ_IOUT 错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730789/tps53667-read_iout-error

器件型号:TPS53667

您好!

我似乎没有使用为五相操作连接的 TPS53667读取 READ_IOUT 的正确值。  CSP6连接到 V3R3。

Rimon 为49k9、F-IMAX 的 R 为33k2/30k1。  寄存器0xDA (MFR_SPECIFIC_10)的读数为121、因此 F-IMAX 看起来是正确的。

0x8C 寄存器的读数为0xB800。

我想 Iout 大约为5A。  VIN 和 Iin 正在正确读取。  0x39 (IOUT_CAL_OFFSET)也读为0。

有什么想法?  很高兴在离线模式下分享精神。

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您能否测量 IMON 引脚上的电压并查看其读数? 它应该是 Iout*0.85/IccMax。 如果不正确、我们需要测量单个 CSP 电压以查看它们是否满足预期。 谢谢。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    感谢您的回复。  请参见随附内容、很抱歉质量太差...

    如果我蹲下并利用我的想象力、我想我可以在大约5个脉冲中看到一个重复的模式、我想这是有道理的。  看起来最大脉冲约为10mV。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我假设测量值是 IMON 引脚上的电压? 我无法准确判断、但看起来直流电平接近于0。 这与 READ_IOUT 匹配、READ_IOUT 也转换为0A。在本例中、您能否使用仪表测量 CSP 电压? CSP 输入端可能存在来自功率级的偏移、这可能会导致较低的 READ_IOUT 读数。 此外、您如何测量负载电流?

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    我添加了大得多的负载、现在可以成功读取电流输出。  在极低的 IOUT 时、电流读数可能为零?  ~<5% IMAX?  无论如何、感谢您的帮助。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您的更新。 我们将关闭此案例。

    谢谢