This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61093:TPS61093

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748868/tina-spice-tps61093-tps61093

器件型号:TPS61093
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我想使用 TPS61093来获取 LTC1666 DAC 和放大器。 运算、数字和模拟部件。 我已经下载了 TI-NA 模型、从 webench 导出并对其进行仿真。 运行仿真时我意识到在瞬态类型下不可能运行很长时间,而且器件有很大的软启动时间.... 可能超过3ms、不允许设置小于1ms (尝试运行更快的瞬态仿真)。 因此、仿真无法显示稳态或电压电平达到最终值的时间... 如果我使用5V 输入源、仿真将失败... 我的想法是从 webench 中取出建议的电路(我在 TINA 器件列表中找不到器件模型)并进行一些更改、以获得与从 Analog Shield 提取的原理图相同的原理图。

是否有任何方法可以加快瞬态仿真? 如果我减少软启动时间,模拟总是失败… 我进行一些仿真、例如、实现数据表中建议的双路输出 Boos 转换器+10/-10、这是可行的。

使用这个器件的想法取自 Analog Shield PB200-309-REVD、他们用这个建议的电路来提供模拟部件、但是我有一些问题。

在第5页、它们将 MPZ1608SS221A 铁氧体... 该组件是否有助于降低噪声? 因为我不是专家、我想使用相同的电路、TPS61xx 数据表中不建议使用该器件。


在前面提到的同一电路中、引脚#10 (Vo)有一个连接到引脚#8的电阻器 R46、这是有效连接吗?

欢迎提出任何有关提供模拟/数字模块的建议。

再见!! 此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好:
    在某些情况下、采用适当设计的铁氧体磁芯可以降低噪声。 但这对于电路来说不是必需的。 您是否有电源的特殊规格?


    2.R46如果选择不隔离、则可能会短路。 或 NULL、用于 在关断期间隔离到负载侧。    OUT 引脚和 VO 引脚之间有一个隔离开关。 将负载连接到 OUT 引脚、以便在 IC 关断期间实现输入/输出隔离。 有关隔离和效率之间的权衡、请参阅"无隔离 FET"。 (数据表中为9.2.1.2.2)

    对于其他与仿真相关的问题、您可以提交新问题并选择[TINA]论坛。 这是一种更高效的方式、我的团队成员将为您提供支持。

    此致

    Minqiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您回答我的问题、首先、我没有关于电源的特殊规格、但由于目标是提供 LTC1666 12位 DAC 50MSPS、因此噪声始终更低、前面提到的模拟屏蔽、请使用该铁氧体。

    关于仿真、我将在 TINA 论坛上提交一个新问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、您好:
    铁氧体通常用于降低100MHz 以上的高频噪声、以实现更好的 EMI 或信号性能。 您可以根据电路详细需求和性能做出决策。

    此致
    Minqiu