This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019A 是否在直流/直流模式下运行?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749264/ucc28019a-does-ucc28019a-operate-in-dc-dc

器件型号:UCC28019A

您好!

出于成本考虑、我们的客户计划使用 UCC28019A 而不是升压控制器。

规格为500W 19VIN/60~80Vout (用于下一级的 PWM)

根据数据表、最小 VCC 为10.5V、这是否意味着 UCC28019A 可用作正常升压?

2.除了 VCC 之外,我是否需要考虑任何参数?

谢谢你。

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、C.T.、
    是的、您可以在直流/直流转换器中将 UCC28019A 用作升压稳压器。
    您应该在选择组件时使用计算器工具。
    位于以下位置:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    明白了、谢谢!

    此致、
    C.T.