This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556问题检查

Guru**** 2575495 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748275/lp8556-lp8556-question-check

器件型号:LP8556

大家好、

我们正在客户一侧的新项目中深入了解 LP8556、需要确认的一个问题是、如果客户修复了 CURRENT_MAX (请参阅5mA)、他们是否可以将 PWM 占空比从0%调整为100%?

如果是、请告诉我如何通过 I2C 配置寄存器。如果不是、请告诉我原因、谢谢。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    是的、它可以设置为5mA 最大电流。 您可以将寄存器 A1的位6:4设置为000。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    感谢您的支持。 也许您误解了我的问题、我知道我们可以将最大电流设置为5mA。 问题是将最大电流设置为5mA 后、客户想知道他们是否可以使用 I2C 配置 LP8556并实现0%至100%的 PWM 占空比?
    即5mA x 0%= 0mA
    5mA x 100%=5mA

    他们能意识到这一点吗? 如果是,他们如何认识到这一点? 如果没有,请告诉我原因,非常感谢!

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    是的、您可以将 BRT_MODE (reg 01 bit 2;1)配置为00b。 然后、您可以将 PWM 应用于 LP8556、然后根据 PWM 占空比实现亮度变化。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果 LP8556不适合这种情况、我列出了以下要求:

    VIN=12V

    Vout=21V

    LED 如下所示(3个通道、每个通道45mA、VF=21V):

    需要支持5V I2C 接口。

    可通过 I2C 进行配置以控制 PWM 占空比、占空比可低至0%。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    非常感谢您的快速回复! 客户不打算使用 PWM、只使用 I2C 来配置 LP8556、他们能否实现以下要求?
    //
    问题是将最大电流设置为5mA 后、客户想知道他们是否可以使用 I2C 配置 LP8556并实现0%至100%的 PWM 占空比?
    即5mA x 0%= 0mA
    5mA x 100%=5mA
    //

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    是的、LP8556可以使用 PWM 在0%(0mA)至100%(5mA)范围内实现目标。 但 LP8556无法支持5V I2C 接口。
    此致
    肖恩