This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:同步输入时序

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727741/tps40170-sync-input-timing

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: TPS543B20

大家好、

我对加电、EN 和 SYNC 之间的时序有疑问。  

您能否检查在 EN 信号之后是否可以输入同步时钟?

某些 TI 电源器件似乎只允许在上电之前输入同步时钟。

因此、我想确认同步时钟是否存在与 TPS40170的加电和 EN 时序相关的时序限制。

此致、

Saito   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito San、

    我认为应该可以、因为 SYNC 是一个独立的引脚。 您还必须选择主/从引脚。
    哪个 TI 器件允许在上电之前进行输入同步?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    感谢您的回答。
    下面的文章说、在上电之前、需要使用 TPS543B20同步信号。

    e2e.ti.com/.../2423836

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 TPS40170的要求不同

    谢谢
    -Arief