This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:EMI 问题

Guru**** 2545120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729518/lm5010a-emi-issue

器件型号:LM5010A

您好!

我的客户使用的是48VDC 至3.3VDC 的 LM5010A 降压转换器。  48Vdc VIN 也用于以太网供电 OUT RJ45端口。  该电路板在1.8MHz 频率下未通过 EN55032 Telco 传导发射测试、频率与 LM5010A 的开关速率相同。 为了通过发射测试、需要消除 VIN 中的噪声。  客户提供原理图和布局、我可以 PM。

感谢您的支持!

Errol Leon

应用工程师

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、

    是否可以以较低的频率进行切换? SW 节点的噪声(dv/dt)将导致问题、尤其是在以48V 和1.8MHz 开关时。
    您可以尝试缓冲网络或降低栅极速度、如果这有所帮助。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arief、

    我将询问客户是否可以选择更改开关频率。 以及缓冲器网络的可能性。 我可以通过电子邮件向您发送原理图和布局以供审核和提出建议吗?

    感谢您的支持!
    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、

    我相信我们会通过电话对此进行讨论。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    同时、我将关闭此主题

    谢谢
    -Arief