This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65310A-Q1:VSENSE1和 VMON1之间的差异

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749170/tps65310a-q1-the-difference-between-vsense1-and-vmon1

器件型号:TPS65310A-Q1

全部交易;

 我想说的是、VSENSE1和 VMON1之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题已转发给负责的应用工程师、他将很快回答您、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VSENSE1用于 BUCK1稳压、VMON1用于 BUCK1欠压和过压监控。 如果 VMON1电压通常为0.8V、并且超出范围(约为0.8V 的+/-8%)、器件将检测到误差并将其关闭。

    您能告诉我客户的详细信息吗?

    此致、

    Murthy