This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25010:LM25010输出问题

Guru**** 2501865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726605/lm25010-lm25010-output-issue

器件型号:LM25010

大家好、

我将此 IC 用于9.6V 的输出、并使用0.1%的电阻分压器将输出设置为上述电压。  

第一次运行得到的结果是9.5V、这是可以接受的。 但是、从第二个运行开始、它在电路没有改变的情况下开始提供6~6.2V 的输出。

在 WebBench 中进行了正确仿真、唯一的变化是 WebBench 显示值为100uH 的电感值、而我使用的是390uH 电感器。 尽管在将原理图中的值从100更改为390uH 后、webench 显示了输出值没有变化。

这是第一次运行后出现的问题。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电路是否适用于100uH 电感器? 也许390uH 电感器会饱和、并且不能为您提供正确的结果?


    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能用100 μ H 的一个进行检查、但一个神秘的问题是、它是第一次工作、而不是在这之后工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能会造成损坏? 您是否有原理图/布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有开关行为和输出电压的波形?
    是否有布局捕获? 您需要将 R241和 C151放置在靠近电感器的位置、其中 C162位于 R239 (顶部反馈电阻器)上

    谢谢
    -Arief