This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:裸片上的 IR 暴露

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749235/lmg1205-exposure-to-ir-over-the-die

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件: LMG1210

我对 LMG1205有疑问。 在我们的应用中、IC 可能会暴露在红外照明下。 我注意到由环氧树脂构成的器件的结构(大概是不透明的、黑色的?) 在硅片的一个表面上;裸片的侧面和底部看起来是暴露的。

您可能会注意到2015年前后的一个新闻报道、在该报道中、前一代 Raspberry PI 上的倒装芯片 BGA 可能会受到附近氙气摄像头闪光灯的影响–我不假装知道该示例中的波长是什么、我也是 在暴露于强烈光源的环境中使用暴露的裸片时要谨慎一些、坦率地说、我从未尝试过。

在我们的应用中,裸片可能会在暴露的表面上“看到”不同强度的915nm 照明。 通过"暴露"、我指的是标准 DSBGA 封装器件。  在 LMG1205数据表的 PDF 版本的第23页上、机械制图似乎意味着裸片顶部以外的所有面都是(无涂层?) 器件。

TI 是否有关于此器件或类似器件暴露于光照的任何文献?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    正确的、我们在 WCSP 封装顶部涂覆不透明的黑色环氧、以防止因光而导致参数偏移。

    请参阅此应用手册的简介: www.ti.com/.../sbva017.pdf

    但是、如果这是一个能量非常高的系统(激光雷达?) 如果有大量光会暴露器件、您可能会考虑采用完全封装的封装。 我会推荐下个月发布的 LMG1210、作为额外的好处、它的开关性能比 LMG1205好得多。

    如果您有任何疑问、请告诉我。