This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:RESR &放大器;Iout 值查找应用于 TPS54620

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749120/tps54620-resr-iout-values-look-up-to-be-applied-on-tps54620

器件型号:TPS54620

您好!

我浏览了以下文档并考虑在 TPS54620上应用相同的方法、因此我想知道输出电容(47µF μ F)的 Rr 和用于生成本文档图64和67的 Iout。

https://www.ti.com/seclit/ml/slup084/slup084.pdf

请告知我如何查找这些信息。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、
    您参考的有关 RHP 零点的文档不适用于 TPS54620等降压转换器。 数据表中的最高数字也是图57。 如果您是指图34和35、则47uf 输出电容器是陶瓷类型。 您可以使用0.003欧姆作为 ESR。