This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:功率耗散公式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732101/lm2676-power-dissipation-equation

器件型号:LM2676
主题中讨论的其他器件:LM2576

大家好、

在 LM2576数据表中、我们可以找到如下的功率耗散公式。

" LM2576的总功耗可通过公式10估算:

PD =(VIN)(IQ)+(VO/VIN)(ILOAD)(VSAT)"

我的客户要求 LM26512的功率耗散公式与 LM25512相同?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为可能会有所不同、因为如果您看到方框图、LM2676会使用 FET 而不是晶体管。
    在给定您的电流规格的情况下、我会使用 webench 来查看 LM2676上的功率耗散

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    非常感谢您的评论、LM2676功率耗散公式是否有更新?

    此致、
    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    同时、我们没有计划更新功耗数据表。
    目前、我们有 Webench 可估算您给定条件下的效率。

    谢谢
    -Arief