This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:LP87524B-Q1可编程输出电压容差

Guru**** 2562690 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749167/lp87524b-q1-lp87524b-q1-output-voltage-tolerance-against-programming

器件型号:LP87524B-Q1

您好!

我们在设计中使用 LP87524B-Q1、数据表中提到了每个降压转换器的输出电压范围及其步进电压。 您能否根据我们编程的值提供每个降压转换器的输出电压容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压容差取决于输出电压设置。 在 LP87524B/J 数据表的第7页、您可以找到容差。

    PWM 模式<1V =+/- 20mV

    PWM 模式=/>1V =+/- 2%

    PFM 模式<1V = 40/-20mV

    PFM 模式=/>1V = 2%+20mV/-2%

    图莫