This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助、、、、我需要40V DC/DC 转换器、但 I#39;m 找不到 DC/DC 转换器。

Guru**** 2562690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748337/help-i-need-to-40v-dc-dc-coverter-but-i-m-not-find-dc-dc-conveter

主题中讨论的其他器件:TPS61197TPS61165

你(们)好 尊敬的

   我的 PCB 板连接到直流/直流转换器

需要 规格通知 :

输入电压:3V~12V

输出电压:40V/510mA (600mA ,比)

Istep:5mA/步

如果找到设备、请进行注释。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有完全符合您要求的驱动器。

    但您可以看看 TPS61165、TPS61197。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth