This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:V_HYS (PG)的最小/最大值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732438/tps7a90-min-max-value-of-v_hys-pg

器件型号:TPS7A90

您好!

 

我对 PG 引脚迟滞 V_HYS (PG)有疑问。

对于 V_HYS (PG)、数据表中仅定义了典型值1%、如下所示。

那么、该 V_HYS (PG)的最小值和最大值是否可用?

 

 

 

下面是这个问题的背景。

从 PG 低电平到 PG 高电平的阈值被定义为 V_IT (PG)+ V_HYS (PG)。

然后、由于未定义 V_HYS (PG)的最小/最大值、我们不确定从 PG 低电平到 PG 高电平的最小/最大阈值。

我认为从未发生过这种情况、但在技术上没有最小/最大定义意味着当 V_IT (PG)+ V_HYS (PG)超过100%时、PG 永远不会进入漏极开路

或当 V_HYS (PG)为负%时 PG 始终为漏极开路。

 

因此、我的客户请求在数据表中添加最小值/最大值。

或者、您能否向我展示一些数据以清楚地显示最小值/最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    迟滞不被视为 TPS7A90的关键规格、也不是经过测试的参数。  因此、我们无法添加最小/最大规格。  请参阅典型特性曲线的图23、以了解 PG 上升和 PG 下降阈值(以及因此的迟滞)在温度范围内的漂移:

    如您所见、PG 上升阈值将始终高于 PG 下降阈值。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的回复。

     

    我知道我们没有测试这个值。

     

    但我认为我们应该有一些东西。

    正如我在上一篇文章中所写的那样,特别是没有 MAX 值意味着从技术上讲,PG 可能永远不会打开,尽管我认为实际上不会打开 PG。

    在您对该设备进行特性描述时,您是否没有任何统计数据?

    还是无法向我展示某种设计规格等?

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    PG 电路是一款简单的电压检测器。 由于下拉 FET、PG 将为逻辑低电平、直到 VFB 上升到高于 PG 上升阈值。 此时、下拉 FET 将关闭、PG 可通过客户提供的外部上拉电阻器拉至逻辑高电平。 PG 将保持逻辑高电平、直到 VFB 降至 PG 下降阈值以下。

    从数据表的图23可以看出、PG 上升阈值在整个温度范围内相对一致。

    由于 PG 迟滞不是指定参数、因此我们没有统计数据(未经测试)。 PG 的典型值为1%。

    非常尊重、
    Ryan