This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1004-2.5:长寿命

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747481/lt1004-2-5-longevity

器件型号:LT1004-2.5

尊敬的 TI:

请告知 LT1004-2.5 IC 的持久性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naga、

    您能解释一下长寿是什么意思吗?
    您是指长期漂移吗? 或其他规格?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

             在 element14 中、LT1004ID-25-C IC 不再储备、它将停产。

    因此、我们将交替器件型号相同的封装和功能与相同的工作温度。

    注意:LT1004C 的额定工作温度范围是0°C 至70°C LT1004I 的额定工作温度范围是−40°C 至85°C

    请告诉我 LT1004ID-25-5在市场上有多少年的可用时间、我需要 此 IC 的文档。

    element14。

    不再储备

    可供选择

    9589694 -电压基准、微功耗、并联-固定、LT1004系列、2.5V、 SOIC-8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naga、

    您可以在 TI.com 上查看 LT1004-2.5的当前库存
    www.ti.com/.../samplebuy

    只要客户购买产品、就不会停产。 我们有多种电压基准产品已在市场上推出20多年。 如果有产品停产、则会出现通知、并且我没有看到有关此产品的通知。

    这似乎更多地是元件14未储存器件。 我会就此向 element14咨询。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

     谢谢你