This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601-SP:具有 SYNC 信号的主/从

Guru**** 2548990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS50601-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731482/tps50601-sp-master-slave-with-sync-signal

器件型号:TPS50601-SP

如果将两个 TPS50601-SP 器件配置为在主/从配置中使用 SYNC 信号连接两者、我会对时钟信号的相位有一点困惑。 这是为了配置双相转换器。

当 RT 引脚悬空时、主器件将以500kHz 的频率计时。  其同步输出与主器件中使用的开关时钟反相。  

由于从器件配置为使用馈送到其 SYNC 引脚的外部时钟运行、该时钟是否在从器件内部反相? 这将使从器件的开关时钟与主器件的开关时钟保持一致。 这是我们在 PSpice 仿真中看到的结果。  

要使相位变为180度异相、我是否需要在从器件的 SYNC 输入上添加一个外部反相器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    TPS50601-SP 在内部处于从模式时将信号反相。 这应使它们180度异相。

    TPS50601-SP 数据表的第19页对此进行了讨论。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    这很有用、但我仍然想验证主器件和从器件之间的开关时钟关系是什么。 第19页的文本对主器件同步输出的相位感到困惑。 第20页的表格显示了同步输出与内部开关时钟的180度相位差、Spice 仿真显示了这一点。 在从器件将该时钟反相的情况下、两个转换开关将在同一相位上进行切换。 这也是仿真显示的内容。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    我现在看到问题了。 我们的数据表显示了第19页和第20页上的两个不同内容。

    我要说、我刚刚在实验中测试了这一点、主器件的相位引脚和同步引脚应该处于同相状态。 然后、从器件将是信号反相的器件。
    无论模型显示什么、主/从时钟实际上都将异相。

    您是否使用我们提供的 SPICE 模型?
    如果是、我需要查看我们提供的模型。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的检查。 我没有 EVM 来验证这一点。

    是的、这些是我们的(TI)模型。 在这方面、PSpice 和 TINA 模型都是相似的。

    还有另一篇 E2E 论坛文章介绍了 PSpice 模型上的 SYNC 引脚、回复中显示了时钟反转。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    如果有 Rt 电阻器、SYNC 引脚将与内部振荡器异相、但在主模式下没有 Rt 电阻器/其时应改变。
    在模型开发过程中可能会错过这一点、目前这是一个内部讨论的主题。
    我目前正在研究解决这个问题/澄清一切应该是什么。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    我们确认器件的主/从功能从未添加到模型中。 我们目前没有计划将其添加到中。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。
    一个相关问题:如果我们要将第三个 TPS50601-SP 连接到同一主同步信号、但配置为不同的电压输出、这是可行的吗? 基本上、电路中将有三个 TPS50601器件、前两个器件连接为双相转换器、其中一个作为主器件、第二个作为从器件、第三个转换器与相同的同步信号同步、但在其他情况下独立于其他两个转换器运行。 从器件和第三个转换器将在同一相位进行切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我相信这不会有任何问题。 从器件应该可以正常同步。

    谢谢、

    Daniel