This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950 PMP-6712修改问题

Guru**** 2562690 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP6712, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744501/ucc28950-ucc28950-pmp-6712-modify-question

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP6712

我是否可以遵循 PMP6712 (38-60V 至54V/30)原理图并修改38-60V 至 DC330/3A 应用中的变压器和2英寸侧反馈电路?

此外、UCC28950还可以支持38-60V 至 DC330/5A 应用?

b 苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    UCC28950可支持您感兴趣的应用范围。 您必须与变压器供应商合作、修改 PMP6712中变压器的匝数比、以在3A 时产生330Vdc 的新输出电压。 对于5A 应用、供应商可能建议增大变压器的尺寸以处理5A 的较高输出电流。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    任何有关电路下方微调的建议,当前状态无法将输出固定在 DC330V,始终在 OVP 点 DC350V 输出,谢谢!

    b 苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    请确保当输出电压上升到超过设定点值时 U19阴极电压下降、并且光耦合器的引脚4上的电压下降。

    INP 到哪里去?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James

    再看一下、VOUT 网络是否连接到330V? 如果是、则 U19将会出现过压应力。 U19电路将尝试调节至大约60V、请检查电路值以及与330V 输出的连接。

    谢谢

    Peter