This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:用于2S 锂电池的 BQ28Z610硬件设置

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732460/bq28z610-hw-setup-of-bq28z610-for-2s-li-cell

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQ34Z100

您好!

我对 BQ28Z610的接线有疑问。 电量监测计应在我们的系统主板上实施 、仅用于电量监测。 不需要保护功能。  我们希望使用标准锂电池组、其中包含2节串联的可充电电池、其中包括一个保护电路、但第一节电池的中间连接/4.2V)未从电池组中连接到连接器。

是否可以仅将 BQ28Z610用作电量监测计?

如何连接 VC1和 VC2引脚?

感谢您的支持、

此致 b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SB:
    如果没有保护或者只使用电池组输出、则不能使用 bq28z610。
    它确实需要 VC1和 VC2的输入。
    本例中,bq34z100-G1 (www.ti.com/.../BQ34Z100-G1)是更好的选择。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swami 您好、
    我们希望根据应用情况对1-2节电池使用电量监测计。 bq34z100仅涵盖2节电池。 为什么不能将保护 FET 的输出保持断开状态? 我是否可以使用电阻分压器将虚拟电压(4.2V)施加到 VC1和 VC2?
    此致、
    SB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SB:
    遗憾的是、该器件的状态机设计为与 FET 配合使用、如果没有 FET、则无法正常运行。
    此外、该监测计跟踪每个电池的阻抗、因此不能与分压器配合使用。
    此致、
    Swami