This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61086:外部过压保护电路

Guru**** 2510965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748433/tps61086-external-over-voltage-protection-circuit

器件型号:TPS61086

大家好、

图 数据表中的22显示了由齐纳二极管和 Rlimit 提供的过压保护电路。

您能否解释一下如何选择齐纳二极管的断路电压和 Rlimit 值?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、
    齐纳二极管根据您的 OVP 电压而定、对于图22、Vout=15V、我们选择18V 齐纳二极管来保证 Vout 不高于18V。
    Rlimit 为100欧姆是可以的。 当 R2短路时、Rlimit 可以防止齐纳电流不是过高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    谢谢。 我了解 Rlimit 会在 R2短路导致过压时限制流经齐纳二极管的电流。

    此致、

    Saito