This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:低输入电压条件

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727681/lm25085-low-vin-condition

器件型号:LM25085

您好!

从 VIN 下降到4.5V 以下几毫秒后、Pgate 电压从低电平变为高电平、就像所连接的那样。

e2e.ti.com/.../LM25085.xlsx

我们能否向前推进这个上升沿?

因为我们希望快速降低 VOUT (+5V)。

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定您能否更快地关闭 FET、因为信号可能是内部控制的。
    让我仔细检查一下

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试使用该电路。

    谢谢

    -Arief